Vista Windows
Windows muestra un resumen de la configuración de ventanas del módulo.
Ejemplo de vista Windows

La vista Windows incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Window | Muestra el número de ventana al que se aplica esta configuración. |
Mode | Muestra en qué valor de tag de entrada funciona la ventana. |
Unit | Muestra la unidad asociada con el modo configurado para la ventana. |
Output On Value | Muestra el valor que define un lado de los umbrales de ventana. Las salidas (si están vinculadas a la ventana) y el estado del
interruptor del tag I.Windowxx.InWindow cambian en este
umbral según el diagrama. Figura 1 |
Output Off Value | |
Output On Hysteresis | Muestra el offset negativo respecto al valor de salida activada para aplicar histéresis. |
Output Off Hysteresis | Muestra el offset negativo respecto al valor de salida desactivada para aplicar histéresis. |
Entregue su opinión