Vista Windowxx

La categoría Windowxx muestra una configuración de ventanas del módulo.
Ejemplo de vista Windowxx
La vista Windowxx incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Window Mode
Muestra el modo para el que está configurada la ventana.
Output On Value
Muestra el valor que define un lado de los umbrales de ventana.
Las salidas (si están vinculadas a la ventana) y el estado del interruptor del tag
I.Windowxx.InWindow
cambian en este umbral según el diagrama.
Output Off Value
Output On Hysteresis
Muestra el offset negativo respecto al valor de salida activada para aplicar histéresis.
Output Off Hysteresis
Muestra el offset negativo respecto al valor de salida desactivada para aplicar histéresis.
Outputs Controlled by this Window
Output00
Determina si esta ventana controla la salida indicada.
Outputs Controlled by this Window
Output01
Determina si esta ventana controla la salida indicada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal