Comparador de Windows
Hay cuatro ventanas disponibles en el módulo. Cada ventana puede usarse para detectar cuándo los datos de entrada del modo seleccionado están dentro o fuera de una ventana configurada. Las ventanas se conectan al encoder (HSC o SSI) y a un máximo de dos salidas de módulo.
La siguiente figura muestra un ejemplo de cómo una ventana controla el comportamiento de salida, usando HSC Count como fuente de datos de entrada para la ventana. Para obtener más información, consulte Controlado por ventana. Las ventanas pueden funcionar en diferentes modos.
Ejemplo de comportamiento de Windows
Puede configurar las ventanas para que funcionen en los siguientes modos para HSC:
- Count or scaled count
- Frequency, instantaneous, scaled, or average
- Acceleration, instantaneous, scaled, or average
- Pulse Width, instantaneous or average
Puede configurar las ventanas para que funcionen en los siguientes modos para SSI:
- Data
Las siguientes figuras explican cómo determinar si el origen de la ventana es In Window o Not in Window.
O.Windowxx.On < O.Windowxx.Off
O.Windowxx.On > O.Windowxx.Off
Entregue su opinión