Controlado por ventana

Puede vincular las ventanas con las salidas del módulo. Puede vincular una ventana a un máximo de dos salidas.
Puede configurar una ventana para activar o desactivar una salida en función de la designación configurable del conteo, la frecuencia, la anchura del impulso o el valor de aceleración. El cambio de estado, es decir, de desactivado a activado o de activado a desactivado se produce en menos de 10 µs.
Ejemplo de comportamiento de Windows
IMPORTANTE:
Puede anular la salida mediante el tag de salida. Vea Anular salidas para obtener más información.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal