Anular salidas

Cuando usted configura el modo de salida como “Controlled by Window” o “Triggered Pulse Output”, puede anular el estado en cualquier salida de módulo. Esta práctica suele emplearse para resolver los problemas de una aplicación o probar un sistema de control fuera de las condiciones de funcionamiento normales.
Es necesario cambiar los siguientes tags para anular el estado de salida:
  • O.Outputxx.OverrideDataEn
    : Establezca el tag en 1 para que
    O.Outputxx.OverrideDataValue
    pueda anular el estado de salida.
  • O.Outputxx.OverrideDataValue
    : Establezca este tag en el valor deseado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal