Vista Outputs
Utilice Outputs para ver o configurar las salidas del dispositivo.
Ejemplo de vista Outputs

La vista Outputs incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Output | Muestra el número de salida al que se aplica esta configuración. |
Mode | Muestra el modo de la salida. |
Output State in Program Mode | Determina el comportamiento de cada salida cuando el controlador efectúa una transición al modo de programación o al modo de inhibición. En el modo de programación o el modo de inhibición, las salidas del controlador se ignoran y la salida se comporta de la siguiente manera:
|
Output State in Communication Fault Mode | Determina qué le sucede a la salida de cada punto después de que se produzca un fallo de comunicación y el módulo entre en el modo de fallo de comunicación.
|
Diagnostics | Abre el cuadro de diálogo Diagnostics, que contiene información de diagnóstico. |
Outputxx Diagnostics
Para ver el diagnóstico de la Salidaxx, seleccione la vista Diagnostics Output.
Ejemplo de diagnóstico de Salidaxx

Entregue su opinión