Administración de la comunicación del controlador
El controlador proporciona recursos de conexión siempre que se establece la comunicación entre dos dispositivos.
Las conexiones se utilizan cuando el sistema cumple las siguientes condiciones o actividades:
- Hay módulos de E/S, módulos de comunicación y adaptadores presentes en la configuración de E/S del proyecto del usuario.
- Los tags producidos o consumidos se han configurado en el proyecto del usuario.
- Se ejecutan mensajes conectados en la aplicación del usuario.
- Los dispositivos externos, terminales de programación o HMI se comunican con el controlador.
Entregue su opinión