Producción y consumo de datos (de enclavamiento)
Los controladores permiten producir (transmitir) y consumir (recibir) tags bajo el control del controlador. Los controladores
Logix 5000®
producen el mismo tag estándar a través del puerto Ethernet y el backplane, y los conteos de consumidores se aplican a los consumidores totales de ambos puertos.Ilustración de tags producidos y consumidos
En la tabla siguiente, se describen los tags compartidos por el sistema.
Tag | Definición |
|---|---|
Tag producido | Tag que un controlador pone a disposición para que otros controladores lo utilicen. Varios controladores pueden consumir (recibir) simultáneamente los datos. Un tag producido envía sus datos a uno o más tags consumidos (consumidores) sin utilizar lógica. |
Tag consumido | Tag que recibe los datos de un tag producido. El tipo de datos del tag consumido debe coincidir con el tipo de datos (incluida cualquier dimensión de la matriz) del tag producido. El RPI del tag consumido determina el período de actualización de los datos. |
Para que dos controladores compartan tags producidos o consumidos, estos controladores deben estar conectados a la misma red. No se pueden conectar en puente tags producidos y consumidos a través de dos redes.
Los tags producidos y consumidos usan las conexiones del controlador y los módulos de comunicación.
Los controladores de seguridad también pueden utilizar tags de seguridad producidos y consumidos.
En el caso de una red
ControlNet®
, los tags producidos y los consumidos usan conexiones priorizadas.Intervalo solicitado entre paquetes (RPI) de tags de multidifusión
El primer consumidor de un tag producido que use multidifusión en cualquier puerto de comunicaciones establece el valor de RPI correspondiente a dicho puerto. Todos los consumidores subsiguientes que utilicen el mismo puerto deben solicitar el mismo valor de RPI que el primer consumidor; de otra manera, no lograrán conectarse. Los controladores con backplane y puertos de EtherNet pueden producir datos en un valor de RPI independiente en cada puerto.
Para obtener más información acerca de los tags producidos/consumidos, consulte el documento Logix 5000 Controllers Produced and Consumed Tags Programming Manual, publicación 1756-PM011.
Entregue su opinión