Uso de un MSG genérico CIP para inhabilitar SNMP en el controlador
El protocolo simple de administración de red (SNMP) permite gestionar de forma remota el controlador mediante otro software de gestión de redes. SNMP define el método de comunicación entre los dispositivos y también designa a un gestor para monitorear y supervisar los dispositivos. SNMP está inhabilitado en el controlador de manera predeterminada. Si el puerto está habilitado, puede inhabilitar SNMP en el controlador con un MSG genérico CIP (revisión de firmware 32 o posterior).
Para obtener más información acerca del SNMP, consulte el documento Ethernet Reference Manual, publicación ENET-RM002.
- Añada un mensaje a su programa.IMPORTANTE:No puede añadir un mensaje a su programa si el interruptor del controlador está en modo de marcha o si los ajustes deServidor® Securityrechazan esta opción de edición.
- Configure la ficha Configuration del cuadro de diálogo Message Configuration tal como se describe en la siguiente tabla.
Habilitar SNMPCampoDescripciónMessage TypeCIP GenericService TypeCustomService Code4cInstance1 = controlador con un solo puerto Ethernet o configurado para modo lineal/DLR2 = controlador configurado para el modo de doble IPClassf5Attribute0Source ElementTag del controlador del tipo de datos USINT[5].En este ejemplo, el tag del controlador tiene el nombre offArray y debe coincidir con el siguiente gráfico.
IMPORTANTE:El tag Source Element en su proyecto de la aplicación Logix Designer debe coincidir con los valores que se muestran en el gráfico. Si utiliza valores diferentes de los mostrados, SNMP no se inhabilita.Source Length5 - Configure la ficha Communication para utilizar una ruta THIS.IMPORTANTE:Los mensajes a THIS deben ser mensajes desconectados.

Entregue su opinión