Requisitos de la aplicación de seguridad

La norma IEC 61508 estipula que usted debe realizar varias pruebas de calidad del equipo que se usa en el sistema. Las pruebas de calidad se realizan en momentos definidos por el usuario. Por ejemplo, las pruebas de calidad pueden realizarse una vez al año, una vez cada 15 años o cualquier otro intervalo adecuado. Los controladores tienen una vida útil de 20 años, sin necesidad de ninguna prueba de calidad. Otros componentes del sistema, como dispositivos de E/S de seguridad, sensores y accionadores, pueden tener vidas útiles diferentes.
IMPORTANTE: El intervalo de prueba de calidad se determina según sus aplicaciones específicas.

Especificaciones y certificaciones del controlador

Para ver las especificaciones y las certificaciones de los productos, consulte lo siguiente:
  • Las especificaciones en la publicación de datos técnicos de su producto.
  • Certificaciones también las etiquetas de los productos
  • Declaraciones de cumplimiento normativo, certificados y detalles sobre las certificaciones en rok.auto/certifications

Tiempo de reacción del sistema

El tiempo de reacción del sistema es el tiempo transcurrido, en el peor de los casos, desde que se produce un evento relacionado con la seguridad como entrada al sistema o como fallo dentro del sistema, hasta el momento en que el sistema queda en estado de seguridad.
Esta definición de peor caso incluye los efectos de comunicaciones asíncronas y varios fallos posibles dentro del sistema. Los tiempos de reacción reales suelen ser más rápidos.
Tiempo de reacción del sistema
Tiempo de reacción del sistema
Cada uno de los tiempos de reacción depende de factores como, por ejemplo, el tipo de dispositivo de E/S y las instrucciones utilizadas en el programa.
Para obtener más información sobre cómo calcular el tiempo de reacción, consulte Tiempos de reacción.

Información de contacto si se produce un fallo en el dispositivo

Si experimenta un fallo con cualquier dispositivo, comuníquese con la asistencia técnica de Rockwell Automation: rok.auto/knowledgebase
Su oficina de ventas local de Rockwell Automation o distribuidor de Allen-Bradley también puede iniciar las siguientes acciones:
  • Devolvernos el dispositivo para que el fallo quede registrado para el número de catálogo afectado y se guarde un informe del fallo.
  • Solicitar un análisis del fallo para intentar determinar el motivo del fallo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal