Lista de verificación del sistema controlador
✔ | Requisitos del sistema |
|---|---|
¿Está utilizando únicamente los componentes certificados para su nivel SIL, con la correspondiente versión del firmware, según se indica en https://rok.auto/certifications? | |
¿Ha calculado el tiempo de respuesta de seguridad del sistema para cada función de seguridad? | |
¿Incluye el tiempo de respuesta del sistema tanto el tiempo del temporizador de vigilancia del programa de la tarea de seguridad definido por el usuario (temporizador de vigilancia de software) como la velocidad/período de la tarea de seguridad? | |
¿Está el tiempo de respuesta del sistema en la proporción adecuada con respecto al tiempo de seguridad del proceso? | |
¿Se han calculado los valores de probabilidad (PFD/PFH) para cada función de seguridad? | |
¿Se han realizado todas las pruebas de validación del proyecto correspondientes? | |
Si es necesario, ¿ha creado una rutina de preescán que inicialice los datos críticos de seguridad? | |
¿Se ha determinado cómo puede manejar los fallos su sistema? | |
¿Tiene cada red del sistema de seguridad un número de red de seguridad único? | |
¿Está configurado cada dispositivo de seguridad con el número de red de seguridad correcto? | |
¿Se ha generado una firma de seguridad? | |
¿Se ha cargado y registrado la firma de seguridad para compararla posteriormente? | |
Después de una descarga, ¿se ha verificado que la firma de seguridad del controlador coincide con la firma de seguridad registrada? | |
¿Se ha dispuesto un mecanismo alternativo para preservar la integridad de seguridad del sistema al realizar ediciones en línea? | |
¿Se han tenido en cuenta las listas de verificación para utilizar las entradas y las salidas SIL? |
Entregue su opinión