Configurar módulos (modules) digitales FLEX I/O

Use la configuración predeterminada proporcionada con los módulos (modules) FLEX I/O o use la aplicación
Logix Designer
para configurar un módulo específico para lo siguiente:
  • Aceptar la configuración predeterminada para el módulo (module)
  • Escribir una configuración específica de nivel de punto para la aplicación
Para configurar el módulo (module) digital FLEX I/O:
  1. Haga clic con el botón derecho del mouse en el módulo (module) que desea configurar y seleccione
    Propiedades
    .
  2. Introduzca la información de configuración.
  3. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
También es aceptable configurar un módulo (module) al crear un módulo. Si no va a usar la configuración predeterminada establecida para un módulo (module) Flex I/O, puede configurarlo según las especificaciones que desee. Seleccione uno de los siguientes tipos de módulo (module) para la configuración del tipo de módulo.
Entrada
Salida
Combinación
1794-IB16XOB16P
1794-IB16D
1794-OB16D
1794-IB32
1794-OB32P
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal