Buscar
Ayuda en línea de Studio 5000 Logix Designer
D: Conjunto de instrucción
- D -
Dispositivo de 2 estados discreto (D2SD)
Dispositivo de 3 estados discreto (Discrete 3-State Device, D3SD)
DCA
DCAF
DCM
DCS
DCSRT
Parada de entrada de doble canal con prueba (Dual-Channel Input Stop with Test, DCST)
Paro con entrada de doble canal con prueba y bloqueo (DCSTL)
Paro con entrada de doble canal con prueba y mute (DCSTM)
DDT
Tiempo muerto (Deadtime, DEDT)
DEG
DELETE
DERV
DFF
DIN
DIV
DTOS
DTR
Conjunto de Instrucciones
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor
deje su opinión aquí
.
Normal