Paro con entrada de doble canal con prueba y bloqueo (DCSTL)

Esta instrucción corresponde a los controladores Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
La instrucción Paro con entrada de doble canal con prueba y bloqueo (DCSTL) monitoriza los dispositivos de seguridad de entrada doble cuya función principal es detener con seguridad, por ejemplo una parada de emergencia, una cortina de luz o una compuerta de seguridad. Esta instrucción solo puede activar la Salida 1 cuando ambas entradas de seguridad, Canal A y Canal B, están en el estado activo según se determine por el operando Tipo de entrada y se lleven a cabo las acciones de restablecimiento correctas.
Además, esta instrucción tiene la capacidad de monitorizar una señal de retroalimentación bloqueada procedente de un dispositivo de seguridad y emitir una solicitud de bloqueo hacia un dispositivo de seguridad, por ejemplo una compuerta de seguridad con bloqueo de protección. La entrada Solicitud de desbloqueo se utiliza para solicitar un bloqueo o desbloqueo electromagnético. Sin embargo, el peligro no debe estar presente para que la instrucción emita un comando de desbloqueo. La entrada Retroalimentación de bloqueo se utiliza para determinar si el dispositivo de seguridad está actualmente bloqueado o no. Para activar la Salida 1, la entrada Retroalimentación de bloqueo debe estar ON (1) además de los requisitos de la instrucción DCST.
Los diagramas de tiempo de funcionamiento de la instrucción Paro con entrada de doble canal (DCS) y Prueba de paro con entrada de doble canal (DCST) también se aplican a esta instrucción.
Los diagramas de funcionamiento de DCSTL, mostrados a continuación, resaltan las funciones de los operandos relacionados con el bloqueo, tales como Solicitud de desbloqueo, Retroalimentación de bloqueo, Peligro detenido y Comando de desbloqueo.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
DCSTL_LD_avail_v31
Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en texto estructurado.
Operandos
ADVERTENCIA:
ATENCIÓN:
Si cambia los operandos de las instrucciones durante el modo Marcha, debe aceptar las modificaciones pendientes y cambiar el modo del controlador de Programa a Marcha, para que los cambios sean efectivos.
IMPORTANTE: Puede producirse un funcionamiento inesperado, incluida una afirmación del controlador o un fallo mayor irrecuperable, si:
  • Se escribe en los miembros de la etiqueta de respaldo.
  • Las etiquetas de respaldo son compartidas por varias invocaciones de instrucción.
  • Los miembros de la etiqueta de respaldo se transmiten como parámetros a una instrucción controlada por la misma etiqueta de respaldo.
  • Se hace referencia al miembro de la etiqueta de respaldo
    .EnableIn
    en cualquier parte del programa.
    .EnableIn
    es un parámetro que representa el estado del renglón en una instrucción y solo está diseñado para uso interno.
    Para ver ejemplos de estos usos incorrectos de las etiquetas de respaldo, consulte Usos de etiquetas de respaldo que pueden provocar un funcionamiento inesperado.
IMPORTANTE: Asegúrese de que los puntos de la entrada de seguridad se configuran como simples, no equivalentes o complementarios. Estas instrucciones proporcionan toda la funcionalidad de doble canal necesaria para las funciones de seguridad PLd (Cat. 3) o Ple (Cat. 4).
Esta tabla proporciona los operandos que se utilizan para configurar la instrucción. Dichos operandos no pueden cambiarse en el tiempo de ejecución.
Operando
Tipo de datos
Formato
Descripción
DCSTL
DCI_STOP_TEST_LOCK
etiqueta
Estructura DCSTL
Safety Function
DINT
elemento de lista
Este operando proporciona un nombre de texto sobre cómo se utiliza esta instrucción. Entre las opciones se incluye bloqueo de deslizadera (6), compuerta de seguridad (1) y definido por el usuario (100).
Este operando no afecta al comportamiento de la instrucción. Solo es para propósito informativo/de documentación.
Input Type
DINT
elemento de lista
Este operando selecciona el comportamiento del canal de entrada.
Equivalente - Activo por nivel alto (0):
Las entradas están en el estado activo cuando las entradas Canal A y Canal B son 1.
Complementario (2):
Las entradas están en el estado activo cuando el Canal A es 1 y el Canal B es 0.
Discrepancy Time (ms)
DINT
inmediato
La cantidad de tiempo que las entradas pueden estar en un estado inconsistente antes de que se genere un fallo de instrucción. El estado inconsistente depende del Tipo de entrada.
Equivalente: El estado inconsistente es cuando alguna de las siguientes situaciones es verdadera:
Canal A = 0 y Canal B = 1
Canal A = 1 y Canal B = 0
Complementario: El estado inconsistente es cuando alguna de las siguientes situaciones es verdadera:
Canal A = 0 y Canal B = 0
Canal A = 1 y Canal B = 1
El rango es de 5 a 3000 ms.
Restart Type
BOOL
elemento de lista
Esta entrada configura la Salida 1 para Reinicio manual o automático.
Manual (0): -
Para activar la Salida 1, se requiere una transición de la entrada Restablecer desde OFF (0) a ON (1), mientras que todas las condiciones de habilitación de Salida 1 se cumplen.
Automático (1): -
La Salida 1 se activa durante 50 ms cuando se cumplen todas las condiciones de habilitación.
safety advisory
ATENCIÓN:
El Reinicio automático solo se puede utilizar en situaciones de la aplicación en las que no se pueden producir condiciones poco seguras como resultado de su uso, o que la función de restablecimiento se realiza en otras partes del circuito de seguridad (por ejemplo, la función de salida).
Cold Start Type
BOOL
elemento de lista
Este operando especifica el comportamiento de la Salida 1 cuando se aplica alimentación eléctrica al controlador o el modo cambia a Marcha.
Manual (0): -
La Salida 1 no se activa cuando el Estado de entrada se coniverte en válido o cuando se borra el fallo de Estado de entrada. El dispositivo se debe probar antes de que la Salida 1 pueda ser activada.
Automático (1): -
La Salida 1 se activa inmediatamente cuando el Estado de entrada se convierte en válido o cuando el fallo del Estado de entrada se borra, y ambas entradas están en el estado activo.
La siguiente tabla explica las entradas de la instrucción. Las entradas pueden ser señales de dispositivo de campo a partir de dispositivos de entrada o derivadas de la lógica del usuario.
Operando
Tipo de datos
Formato
Descripción
Channel A
1
BOOL
etiqueta
Esta entrada es una de las dos entradas de seguridad para la instrucción.
Channel B
1
BOOL
etiqueta
Esta entrada es una de las dos entradas de seguridad para la instrucción.
Test Request
BOOL
etiqueta
Esta señal fuerza la realización de una prueba funcional. Consulte el operando Tipo de prueba para obtener más información.
ON (1) -> OFF (0): Desencadena una prueba funcional. La Salida 1 se desactiva y la salida Comando de prueba se activa, lo que solicita que se lleve a cabo una prueba funcional.
IMPORTANTE: No solicite una prueba cuando esté presente algún peligro (Peligro detenido = 0) porque la máquina se detiene y causa un fallo en esta instrucción.
Unlock Request
BOOL
etiqueta
Esta entrada se utiliza para solicitar un bloqueo o desbloqueo de los dispositivos de bloqueo electromecánicos.
OFF (0): Se solicita el bloqueo (el comando de desbloqueo está desactivado).
ACTIVADO (ON) (1): Se solicita Desbloquear si se ha detenido el peligro de la máquina. El comando Desbloquear se activa si Peligro detenido es igual a 1.
Esta señal también debe usarse antes de bloquear y desbloquear los bloqueos manuales. De lo contrario, puede producirse un fallo debido a una secuenciación no válida.
Lock Feedback
BOOL
etiqueta
Esta entrada es el estado actual del dispositivo de bloqueo. Esta entrada debe estar ON (1) para activar la Salida 1.
OFF (0): El dispositivo de monitorización de seguridad no está bloqueado actualmente.
ACTIVADO (ON) (1): El dispositivo de monitorización de seguridad actualmente está bloqueado.
Hazard Stopped
BOOL
etiqueta
Esta entrada es la señal de retroalimentación de la condición de peligro. Esta entrada debe estar ON (1) para que la instrucción emita un comando de desbloqueo (active la salida Comando de desbloqueo).
OFF (0): La salida Comando de desbloqueo no puede activarse.
ACTIVADO (ON) (1): La salida Comando de desbloqueo puede activarse.
Input Status
BOOL
inmediato
etiqueta
Si las entradas de instrucción proceden de un módulo E/S de seguridad, este es el estado del módulo o de los módulos E/S (Estado de conexión o Estado combinado). Si las entradas de instrucción derivan de la lógica interna, es responsabilidad del programador de la aplicación determinar las condiciones.
ACTIVADO (ON) (1): Las entradas a esta instrucción son válidas.
OFF (0): Las entradas a esta instrucción no son válidas.
Reset
2
BOOL
etiqueta
Si el Tipo de reinicio = Manual, esta entrada se utiliza para activar la Salida 1 una vez que Canal A y Canal B estén ambos en el estado activo.
Si el Tipo de reinicio = Automático, esta entrada no se utiliza para activar la Salida 1.
Esta entrada borra la instrucción y fallos del circuito siempre que la condición del fallo no esté presente.
OFF (0) -> ON (1): Se restablecen las salidas FP (Error presente) y Código de fallo.
1
Si la entrada procede de un módulo de entrada
Guard I/O
, asegúrese de que la entrada esté configurada como simple, no como equivalente ni complementaria.
2
Algunos estándares de seguridad requieren la supervisión de la transición de la entrada de restablecimiento. Cuando se utiliza el restablecimiento para restablecer una función de seguridad, puede que se requiera lógica adicional para verificar la transición de la entrada de restablecimiento de Alto a Bajo o de Bajo a Alto.
Esta tabla explica las salidas de la instrucción. Las salidas pueden ser etiquetas externas (módulos de salida de seguridad) o etiquetas internas para uso en otras rutinas de lógica.
Operando
Tipo de datos
Descripción
Output 1 (O1)
BOOL
Esta salida se activa cuando se cumplen las condiciones de entrada.
La salida se desactiva cuando:
  • El Canal A o el Canal B transiciona al estado seguro.
  • El Estado de entrada es OFF (0).
  • Se solicita una prueba funcional (Solicitud de prueba > OFF (0)).
  • La señal Retroalimentación de bloqueo pasa a ser OFF (0).
  • Se solicita un desbloqueo y el peligro se detiene, es decir Solicitud de desbloqueo -> ON (1) y Peligro detenido -> ON (1).
Test Command (TC)
BOOL
Esta salida se activa cuando debe llevarse a cabo una prueba funcional.
Este operando no está relacionado con la seguridad.
Unlock Command (ULC)
BOOL
Esta salida es una señal de desbloqueo para un dispositivo de bloqueo electromecánico o para pedir un desbloqueo manual.
Fault Present (FP)
BOOL
ACTIVADO (ON) (1): Hay un fallo presente en la instrucción.
OFF (0): Esta instrucción funciona normalmente.
Fault Code
DINT
Esta salida indica el tipo de fallo que ha ocurrido. Consulte la sección Códigos de fallo a continuación para obtener una lista de los códigos de fallo.
Este operando no está relacionado con la seguridad.
Diagnostic Code
DINT
Esta salida indica el estado de diagnóstico de la instrucción. Consulte la sección Códigos de diagnóstico a continuación para obtener una lista de los códigos de diagnóstico.
Este operando no está relacionado con la seguridad.
IMPORTANTE:
No escriba en ninguna etiqueta de salida de instrucción bajo ninguna circunstancia.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte Índice a través de matrices para ver los fallos de indexación de matrices.
Ejecución
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
Igual que La condición de entrada de renglón es falsa.
La condición de entrada de renglón es falsa
Los .O1, .TC, .ULC y .FP se borran a falsos.
La condición de entrada de renglón es verdadera
La instrucción ejecuta tal como se describe en la sección Funcionamiento.
Post-escaneado
Igual que La condición de entrada de renglón es falsa.
Operación
Operación de arranque (Arranque en frío manual)
El diagrama de tiempo ilustra la Salida 1 siendo activada cuando el Tipo de arranque en frío es Manual. En (A), la compuerta se cierra y se solicita un bloqueo. En (B), la compuerta se considera bloqueada cuando la Retroalimentación de bloqueo transiciona de OFF (0) a ON (1). En (C), la Salida 1 se activa cuando se desencadena un restablecimiento. En (D), se solicita un desbloqueo cuando la señal Solicitud de desbloqueo transiciona de OFF (0) a ON (1). En (E), la salida del Comando de desbloqueo no se activa hasta que la entrada Peligro detenido transiciona de OFF (0) a ON (1). La Salida 1 también se activa en este punto. En (F), la Salida 1 se activa de nuevo cuando la compuerta está abierta, cerrada y bloqueada y se desencadena un restablecimiento.
Se asume que los dispositivos monitorizados en estos diagramas de tiempo son una compuerta de seguridad con bloqueo.
DCSTL Timing diagram
Operación de arranque (Arranque en frío automático)
El diagrama de tiempo ilustra el mismo comportamiento que el diagrama de reinicio manual, excepto que el Tipo de arranque en frío es Automático. En (A), la Salida 1 activa inmediatamente cuando se aplica alimentación eléctrica por primera vez ya que la puerta está cerrada y bloqueada, y el Tipo de arranque en frío es Automático. En (B), se solicita un desbloqueo cuando la señal Solicitud de desbloqueo transiciona de OFF (0) a ON (1). En (C), la salida Comando de desbloqueo no se activa hasta que la entrada Peligro detenido transiciona de OFF (0) a ON (1). La Salida 1 también se activa en este punto. En (D), la Salida 1 se activa cuando la compuerta está abierta, cerrada y bloqueada y se desencadena un restablecimiento.
Se asume que los dispositivos monitorizados en estos diagramas de tiempo son una compuerta de seguridad con bloqueo.
DCSTL Start up operation_auto cold start
Dispositivo no probado tras un fallo de desbloqueo (Arranque en frío manual)
El diagrama de tiempo ilustra cómo debe probarse una compuerta cada vez después de que se desbloquee si el Tipo de arranque en frío es Manual. En (A), la Salida 1 se activa cuando se desencadena un restablecimiento. En (B), se genera un fallo cuando el dispositivo se desbloquea y vuelve a bloquear sin que se abra la compuerta. En (C), se borra el fallo cuando se desencadena un restablecimiento. La Salida 1 no se activa debido a que no se ha realizado una prueba funcional en la compuerta.
Se asume que los dispositivos monitorizados en estos diagramas de tiempo son una compuerta de seguridad con bloqueo.
DCSTL device not tested after unlock fault
Prueba funcional después de funcionamiento con fallo
El diagrama de tiempo ilustra cómo debe realizarse una prueba funcional de la compuerta después de que se produzca un fallo. En (A), la Salida 1 se activa cuando se desencadena un restablecimiento con la compuerta cerrada y bloqueada. En (B), se produce un fallo debido a que la puerta está desbloqueada porque la Solicitud de desbloqueo jamás pasó de OFF (0) a ON (1). En (C), el fallo se restablece cuando se desencadena el restablecimiento, pero la Salida 1 no puede activarse debido a que la compuerta no pasó por la prueba funcional después de que se produjera el fallo. En (D), la compuerta ha pasado por la prueba funcional y la compuerta está abierta, desbloqueada y el peligro se ha detenido, pero la Salida 1 no puede activarse porque la compuerta no está bloqueada. En (E), la Salida 1 se activa cuando se desencadena un restablecimiento con la compuerta ahora bloqueada.
Se asume que los dispositivos monitorizados en estos diagramas de tiempo son una compuerta de seguridad con bloqueo.
DCSTL Functional Test after Fault Operation
Comportamiento de estado de reglón falso
Cuando la instrucción se ejecuta en un reglón falso, todas las salidas de la instrucción se desactivan.
Códigos de fallo y acciones correctivas
Los códigos de fallo se muestran en formato hexadecimal seguidos por formado decimal.
Código de fallo
Descripción
Acción correctiva
00
Sin fallo.
Ninguno.
16#20
32
La entrada Estado de entrada realizó una transición de ON (1) a OFF (0) mientras se ejecutaba la instrucción.
  • Compruebe la conexión del Módulo E/S o la lógica interna usada como origen del estado de entrada.
  • Restablezca el fallo.
16#4000
16384
El Canal A y el Canal B estuvieron en un estado de inconsistencia durante más tiempo que el Tiempo de discrepancia. En el momento del fallo, el Canal A estaba en el estado activo. El Canal B estaba en el estado seguro.
  • Compruebe el cableado.
  • Realice una prueba funcional del dispositivo (ponga el Canal A y el Canal B en el estado seguro).
  • Restablezca el fallo.
16#4001
16385
El Canal A y el Canal B estuvieron en un estado de inconsistencia durante más tiempo que el Tiempo de discrepancia. En el momento del fallo, el Canal A estaba en el estado seguro. El Canal B estaba en el estado activo.
16#4002
16386
El Canal A pasó al estado seguro y de nuevo al estado activo mientras el Canal B permaneció activo.
16#4003
16387
El Canal B pasó al estado seguro y de nuevo al estado activo mientras el Canal A permaneció activo.
16#4040
16448
El dispositivo está bloqueado en un estado no activo. Por ejemplo, una compuerta está abierta y bloqueada.
  • Compruebe el cableado.
  • Asegúrese de que el dispositivo está desbloqueado.
  • Restablezca el fallo.
16#4041
16449
El dispositivo no ha sido probado funcionalmente después de ser desbloqueado.
  • Desbloquee el dispositivo.
  • Coloque el dispositivo en el estado seguro, por ejemplo, compuerta abierta.
  • Restablezca el fallo.
16#4042
16450
La entrada Retroalimentación de bloqueo pasó a ON (1) sin solicitud. Por ejemplo, el dispositivo se ha bloqueado, sin que se solicitara el bloqueo.
Solicitud de desbloqueo = 1
  • Compruebe el cableado.
  • Compruebe los componentes del bloqueo mecánico.
  • Desbloquee el dispositivo.
  • Coloque el dispositivo en el estado seguro, por ejemplo, compuerta abierta.
  • Restablezca el fallo.
16#4043
16451
La entrada Retroalimentación de bloqueo pasó a OFF (0) sin solicitud. Por ejemplo, el dispositivo se ha desbloqueado, sin que se solicitara el desbloqueo.
Solicitud de desbloqueo = 0
16#4044
16452
Peligro detenido estaba OFF (0) y la Salida 1 no se activó.
  • Asegúrese de que el peligro se ha detenido.
  • Compruebe el cableado.
  • Asegúrese de que el peligro protegido por este dispositivo no puede activarse sin que la Salida 1 pasa a ON (1).
  • Restablezca el fallo.
16#4045
16453
La entrada Retroalimentación de bloqueo pasó a OFF (0) cuando el peligro estaba presente. Por ejemplo, el dispositivo pasó a desbloquearse y la entrada Peligro detenido estaba OFF (0).
  • Asegúrese de que el peligro se ha detenido.
  • Compruebe el cableado.
  • Asegúrese de que el dispositivo no puede desbloquearse mientras el peligro esté activo.
  • Restablezca el fallo.
Códigos de diagnóstico y acciones correctivas
Los códigos de diagnóstico se muestran en formato hexadecimal seguidos por formado decimal.
Código de diagnóstico
Descripción
Acción correctiva
0
Sin fallo.
Ninguno.
5
La entrada Restablecer se mantiene ON (1)
Ajuste la entrada Restablecer en OFF (0)
16#20
32
El Estado de entrada estaba OFF (0) cuando arrancó la instrucción.
Compruebe la conexión del Módulo E/S o la lógica interna usada como origen del estado de entrada.
16#4000
16384
El dispositivo no ha sido probado funcionalmente en la puesta en marcha.
Realice una prueba funcional del dispositivo (ponga el Canal A y el Canal B al estado seguro).
16#4001
16385
El dispositivo no pasó por la prueba funcional después de que se produjera un fallo.
  • Compruebe el cableado.
  • Realice una prueba funcional del dispositivo (ponga el Canal A y el Canal B al estado seguro).
16#4030
16432
Esperando a que se produzca la prueba funcional manual.
Realice una prueba funcional del dispositivo (ponga el Canal A y el Canal B al estado seguro).
16#4040
16448
El dispositivo está desbloqueado. La Salida 1 no puede activarse hasta que el dispositivo esté bloqueado.
  • Restablezca la entrada Solicitud de desbloqueo a 0 para bloquear manualmente el dispositivo.
  • Compruebe el cableado de la entrada Retroalimentación de bloqueo.
16#4041
16449
Esperando a que se bloquee el dispositivo. La entrada Solicitud de desbloqueo se ha ajustado a 0, pero la entrada Retroalimentación de bloqueo aún no ha indicado que el dispositivo está desbloqueado.
  • Si el dispositivo tiene un bloqueo manual, asegúrese de que se ha bloqueado.
  • Compruebe el cableado de la entrada Retroalimentación de bloqueo.
16#4042
16450
Esperando a que se desbloquee el dispositivo. La entrada Solicitud de desbloqueo se ha ajustado a 1, pero la Retroalimentación de bloqueo aún no ha indicado que el dispositivo está desbloqueado.
16#4043
16451
Esperando a que se detenga el peligro. La entrada Solicitud de desbloqueo se ha ajustado a 1, pero el Comando de desbloqueo no puede emitirse hasta que la entrada Peligro detenido haya cambiado a 1.
  • Asegúrese de que se ha detenido cualquier posible peligro de la máquina.
  • Compruebe el cableado de la entrada Peligro detenido.
16#4044
16452
El dispositivo no pasó por la prueba funcional después de que se desbloqueara.
Realice una prueba funcional del dispositivo (ponga el Canal A y el Canal B en el estado seguro).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal