Comparar instrucciones

Las instrucciones de comparación permiten comparar valores usando expresiones o instrucciones de comparación específicas.
Instrucciones disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Diagrama de bloque de funciones
Bloque FBD
Texto estructurado
No disponible
Si desea:
Utilice esta instrucción:
comparar valores basándose en una expresión
CMP
comprobar si dos valores son iguales
EQ
comprobar si un valor es mayor o igual a otro
GE
comprobar si un valor es mayor que otro
GT
comprobar si el origen es infinito
IsINF
comprobar si el origen no es un número
IsNAN
comprobar si un valor es menor o igual a otro
LE
comprobar si un valor es menor que otro
LT
comprobar si un valor está entre otros dos valores
LÍMITE
pasar dos valores a través de una máscara y comprueba si son iguales
MEQ
comprobar si un valor no es igual a otro
NE
Se puede comparar valores con tipos de datos diferentes, como un entero y un número de punto flotante.
Los tipos de datos en negrita son los óptimos. Una instrucción se ejecutará a la máxima velocidad y usando la menor cantidad posible de memoria si todos los parámetros emplean el mismo tipo de datos óptimo, normalmente DINT o REAL.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal