Es infinito (Is Infinity, IsINF)
En esta tabla se especifican los controladores y las aplicaciones compatibles con esta instrucción.
Arquitectura | Aplicaciones estándar | Aplicaciones de seguridad |
|---|---|---|
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590 | Sí | Sí |
Cuando está habilitada, la instrucción Es infinito (Is Infinity, IsINF) comprueba si el Origen es infinito.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera

Diagrama de bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el diagrama de bloque de funciones.
Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en texto estructurado.
Operandos
Diagrama de lógica de escalera
Operando | Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380 y GuardLogix 5580 Tipo de datos | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|
Source | REAL LREAL | etiqueta | Valor que se prueba con respecto a Infinito. |
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
Esta instrucción no genera ningún fallo mayor/menor.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | N/A |
La condición de entrada de renglón es falsa | Establecer la condición de salida de reglón a condición de entrada de reglón |
La condición de entrada de renglón es verdadera | Si Origen es +INF o -INF. Establecer la condición de salida de renglón en verdadera. else Borrar la condición de salida de renglón a falsa. |
Post-escaneado | N/A |
Ejemplos
Diagrama de lógica de escalera

Entregue su opinión