No es un número (Is Not a Number, IsNAN)

En esta tabla se especifican los controladores y las aplicaciones compatibles con esta instrucción.
Arquitectura
Aplicaciones estándar
Aplicaciones de seguridad
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590
Sí
Sí
Cuando está habilitada, la instrucción No es un número (Is Not a Number, IsNAN) prueba si el origen no es un número.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Diagrama de bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el diagrama de bloque de funciones.
Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en texto estructurado.
Operandos
Diagrama de lógica de escalera
Operando
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380 y GuardLogix 5580
Tipo de datos
Formato
Descripción
Source
REAL
LREAL
etiqueta
Valor para comprobar si no es un número.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
Esta instrucción no genera ningún fallo mayor/menor.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
La condición de entrada de renglón es falsa
Establecer la condición de salida de reglón a condición de entrada de reglón
La condición de entrada de renglón es verdadera
Si el Origen es NAN.
Establecer la condición de salida de renglón en verdadera.
else
Borrar la condición de salida de renglón a falsa.
Post-escaneado
N/A
Ejemplos
Diagrama de lógica de escalera
IsNAN_example_ladder
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal