Buscar
Ayuda en línea de Studio 5000 Logix Designer
Atributos de modo de control
Estos son los atributos del modo de control asociados con un Eje de control de movimiento:
Atributos de señal de lazo de posición
Atributos de configuración de lazo de posición
Atributos de señal de lazo de velocidad
Atributos de configuración de lazo de velocidad
Atributos del eje CIP
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor
deje su opinión aquí
.
Normal