Convertidores
Utilice convertidores para transformar el valor de origen y, a continuación, asigne el valor al nodo primario.
CONSEJO:
Si desea utilizar un convertidor y sus propiedades en varios vínculos dinámicos complejos, cree un tipo de convertidor y, a continuación, utilice las instancias del tipo de convertidor en varios vínculos dinámicos complejos. Si pretende utilizar un convertidor y sus propiedades en un único vínculo dinámico complejo, cree un convertidor local.
Tipos de convertidores e instancias de convertidor
Cree tipos de convertidores y después utilice instancias de tipos de convertidor en varios vínculos dinámicos complejos. Consulte Crear un tipo de convertidor y Crear un vínculo dinámico complejo.
FactoryTalk Optix Studio
incluye estos tipos de convertidor predefinidos:Convertidores locales
Un convertidor local es específico de un vínculo dinámico complejo singular y no puede reutilizarse en otros vínculos dinámicos complejos. Consulte Crear un vínculo dinámico complejo.
Ejemplo de convertidor
Un ejemplo de convertidor del editor de vínculos dinámicos complejos puede contener:

Elemento | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
![]() | Variable principal | Valor de la variable, que es la salida del convertidor. |
![]() | Dirección de vínculo dinámico | La dirección entre la salida del convertidor y la lógica del convertidor. La dirección cambia a medida que se selecciona el icono:
|
![]() | Insertar | Inserta otro bloque de convertidor. |
![]() | Nombre del convertidor | Nombre del objeto del convertidor. |
![]() | Propiedades del convertidor | Puede establecer los valores de las propiedades en:
|
![]() | Vínculo dinámico de origen | Un vínculo dinámico a una variable o un valor de etiqueta u otro convertidor. |
convertidor
tipo de convertidor
instancia de convertidor
Entregue su opinión


Se lee del nodo de origen al primario.
Se escribe de un elemento primario en el nodo de origen.
Se lee del nodo de origen al primario y se escribe del primario en el nodo de origen.