Convertidor de clave-valor
Convierta el valor del origen en su valor primario correspondiente, basándose en una tabla de pares clave-valor. El convertidor de clave-valor convierte datos heterogéneos, como un color a un valor.
Editor de clave-valor
Para abrir el editor de clave-valor, seleccione
junto al convertidor de clave-valor en el editor de vínculos dinámicos avanzado.


Elemento | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
![]() | Ruta del convertidor | La ruta del convertidor. |
![]() | ![]() | Agrega una fila de la tabla de clave-valor. |
![]() | Eliminar | Elimina la fila de la tabla de clave-valor seleccionada. |
![]() | Tipo de datos | Indica el tipo de datos de las claves o los valores. Seleccione esta opción para elegir un tipo de datos diferente. |
![]() | Clave | Una clave de convertidor (valor de origen). |
![]() | Valor | Un valor que se corresponde con la tecla de la misma fila (valor de salida).
CONSEJO:
El valor de la primera fila es el valor predeterminado. Si el valor de origen no se corresponde con ninguna clave del convertidor, el convertidor devuelve el valor predeterminado.
|
Propiedades
Propiedad | Descripción |
|---|---|
Modo | La dirección del vínculo dinámico:
|
Origen
Una variable con un valor que corresponde a una clave.
Salida
El valor asociado a la clave en el mapa.
Ejemplo

clave valor
convertidor de clave valor
editor de clave valor
Entregue su opinión







Se lee del nodo de origen al primario.
Se escribe de un elemento primario en el nodo de origen.
Se lee del nodo de origen al primario y se escribe del primario en el nodo de origen.