Evaluador de expresiones
Calcule el resultado de una expresión con enteros, decimales, variables numéricas, variables de cadena para comparaciones de cadenas, operadores aritméticos y booleanos o un conjunto de funciones.
Propiedades
Propiedad | Descripción |
|---|---|
Expresión | La expresión que se va a calcular. La expresión puede contener un número ilimitado de paréntesis abiertos y cerrados correctamente. Si la expresión no tiene una sintaxis correcta, el convertidor no realizará el cálculo. |
Modo | La dirección del vínculo dinámico:
|
Origen
Una o más variables identificadas por:
- Marcador de posición de{index_number}
- Entero progresivo igual o mayor que cero. Por ejemplo,{1}.
- Marcador de posición de{#placeholder_identifier}
- Cadena con prefijo#. Por ejemplo,{#speed}.
CONSEJO:
Utilice cualquier combinación de marcadores de posición en cualquier orden. Utilice cualquier número de marcadores de posición que desee en la expresión.
Literales
- Booleanos.
- Enteros.
- Decimales donde el separador decimal debe ser un punto.
- Números hexadecimales con el prefijo0x.
- Texto como una cadena delimitada por comillas dobles.CONSEJO: Las comillas dobles repetidas ("") se interpretan como una secuencia de escape.
- La fecha y la hora. Por ejemplo,2017-06-28T15:26:06.0790910.
Operadores
Categoría | Operador | Asociatividad | Comentarios |
|---|---|---|---|
Unarios | Unarios de negación: - NOT bit a bit: ~ Operador de trasmisión: (type) | De derecha a izquierda | El operador de trasmisión (type) se aplica a todos los tipos de datos numéricos y solo a tipos de datos booleanos. |
Multiplicativo | * ,/ , % | De izquierda a derecha | |
Aditivo | + , - | De izquierda a derecha | |
Mayús | << , >> | De izquierda a derecha | Los operadores de desplazamiento y relacionales se aplican a los siguientes tipos de datos:
|
Relacionales | < , <= , > , >= | De izquierda a derecha | |
Igualdad | == , != | De izquierda a derecha | Los operadores de igualdad se aplican a estos tipos de datos:
|
AND, XOR, OR bit a bit | & , ^ , | | De izquierda a derecha | |
AND lógico | && | De izquierda a derecha | |
OR lógico | || | De izquierda a derecha |
Tipos de datos
Convenciones de tipos de datos en el evaluador de expresiones:
- Los enteros literales son Int32.
- Los literales decimales son Double.
- Los valores numéricos se consideran Int32.
- Los literales Verdadero y Falso se interpretan como Boolean.
- El operador / devuelve siempre un valor Double.
- El operador % genera una excepción cuando hay división por módulo cero.
- El operador % acepta operandos Float y Double.
- Todas las funciones devuelven un valor Double excepto para el signo, que devuelve un valor Int32.
El
type
de operadores de conversión unaria puede ser uno de estos tipos de datos:- bool, Boolean
- byte, SByte
- short, Int16
- int, Int32
- long, Int64
- byte, Byte
- ushort, UInt16
- uint, UInt32
- ulong, UInt64
- float, Float
- double, Double
Operadores aplicados a tipos de datos específicos:
Operador | Operand1 | Operand2 | Descripción |
|---|---|---|---|
Más | DateTime | Número integral | Operand2 se interpreta como milisegundos. |
Más | Número integral | DateTime | Operand1 se interpreta como milisegundos. |
Más | DateTime | TimeZone (Struct) | Operand2 se interpreta como minutos (TimeZone.Offset). |
Más | TimeZone (Struct) | DateTime | Operand1 se interpreta como minutos (TimeZone.Offset). |
Más | TimeZone | Número integral | Operand1 se interpreta como minutos (TimeZone.Offset).Operand2 se interpreta como minutos. |
Más | Número integral | TimeZone | Operand1 se interpreta como minutos.Operand2 se interpreta como minutos (TimeZone.Offset). |
Menos | DateTime | Número integral | Operand2 se interpreta como milisegundos. |
Menos | DateTime | TimeZone (Struct) | Operand2 se interpreta como minutos (TimeZone.Offset). |
Menos | TimeZone | Número integral | Operand1 se interpreta como minutos (TimeZone.Offset).Operand2 se interpreta como minutos. |
Funciones
Funciones que se pueden utilizar en el evaluador de expresiones:
Función | Sintaxis | Descripción | Devolver el tipo de datos |
|---|---|---|---|
max | max( value1 , value2 , value3 , ...) | Devuelve el valor más grande. | Double |
min | min( value1 , value2 , value3 , ...) | Devuelve el valor más bajo. | Double |
avg | avg( value1 , value2 , value3 , ...) | Devuelve la media de los valores dados. | Double |
abs | abs( value ) | Devuelve el valor absoluto del número dado. | Double |
trunc | trunc( value ) | Devuelve la parte entera de un número decimal. | Double |
ceil | ceil( value ) | Devuelve el valor aproximado por exceso. | Double |
floor | floor( value ) | Devuelve el valor aproximado por defecto. | Double |
round | round( value ) | Devuelve la aproximación al entero más cercano. | Double |
sqrt | sqrt( value ) | Devuelve la raíz cuadrada del número dado. | Double |
sign | sign( value ) | Comprueba si el número de punto flotante dado es negativo. Devuelve 0 si es verdadero, o 1 si es falso. | Int32 |
like | like( string_value , pattern ) | Solo se aplica a los tipos de datos String, QualifiedName y LocalizedText. Devuelve verdadero si el parámetro string_value coincide con el pattern .El patrón acepta el comodín % al principio o al final.Ejemplos:
| Boolean |
isempty | isempty( variable ) | Comprueba si un determinado NodeID, String, LocalizedText o DataTime está vacío. | Boolean |
if | if( condition , value_if_true , value_if_false ) | Comprueba si la condition es verdadera y devuelve value_if_true o value_if_false La sintaxis debe cumplir estos requisitos:
| Tipo de datos value_if_true |
left_of | left_of(string, pattern) | Devuelve la subcadena situada a la izquierda de la primera aparición del patrón de expresión regular.
IMPORTANTE:
No utilice comodines en los patrones.
| Cadena |
right_of | right_of(string, pattern) | Devuelve la subcadena situada a la derecha de la primera aparición del patrón de expresión regular.
IMPORTANTE:
No utilice comodines en los patrones.
| Cadena |
like(string_value, pattern) Solo se aplica a los tipos de datos String , QualifiedName y LocalizedText .Devuelve verdadero si el parámetro string_value coincide con el patrón dado.El patrón acepta el comodín % al principio o al final.Ejemplos
|
Salida
El valor resultante de la expresión.
Ejemplos
Devolver el valor absoluto de una variable

Si el valor de la variable es superior a 40, alterne la visibilidad de un objeto gráfico

Si el valor de la variable es superior a 50, cambie el color de fondo de un objeto gráfico a azul

Si el valor de la variable está entre 30 y 40, el objeto LED verde parpadea cuando esté activo

Si el color del borde del cuadro de texto es rojo, habilite el botón

Si el texto de la etiqueta es igual a "ADVERTENCIA", cambie el color del texto de la etiqueta a rojo

expresión
evaluador de expresiones
Entregue su opinión
Se lee del nodo de origen al primario.
Se escribe de un elemento primario en el nodo de origen.
Se lee del nodo de origen al primario y se escribe del primario en el nodo de origen.