Alarmas
Use alarmas para indicar el estado de un proceso o una máquina en tiempo de ejecución. Las alarmas indican que algo requiere atención o intervención, como una variable que alcanza un valor crítico.
CONSEJO:
Por ejemplo, una variable de temperatura puede cambiar del valor normal establecido y activar la alarma.
Tipos de alarma
FactoryTalk Optix Studio
incluye varios tipos de alarmas predefinidos. Los diferentes tipos de alarma activan diferentes tipos de eventos de alarma. También puede crear tipos de alarmas personalizados mediante la configuración de propiedades adicionales para la alarma.Para obtener más información, consulte Tipos de alarma.
Configuración de alarmas
Cree alarmas con tipos de objetos de alarma e instancias de objetos de alarma. Configure el tiempo de sondeo de variables para las alarmas. Para obtener más información, consulte:
Utilice objetos y widgets preconfigurados para visualizar el estado de las alarmas en tiempo de ejecución. Para obtener más información, consulte:
CONSEJO:
Cuando un controlador tiene un servidor que no es OPC UA, para monitorizar el sistema, importe las variables del controlador y haga referencia a las variables del controlador en los objetos de alarma. Si la aplicación expone un servidor OPC UA,
FactoryTalk Optix Studio
puede comunicarse automáticamente con servidores OPC UA a través del objeto Aplicaciones
. La aplicación lee automáticamente los eventos de alarma expuestos por el servidor OPC UA para mostrar información de la alarma y el estado del evento.Administración de alarmas
Utilice la cuadrícula de alarmas para mostrar y administrar las alarmas en tiempo de ejecución. También puede configurar la cuadrícula de alarmas para confirmar y reconocer automáticamente las alarmas. Para obtener más información, consulte Confirmar y reconocer alarmas.
Estados de alarma
En
FactoryTalk Optix Studio
, las alarmas pueden tener los siguientes estados.Estado | Descripción |
|---|---|
En alarma, no reconocida, no confirmada | Alarma activa que requiere atención o intervención |
En alarma, reconocida, no confirmada | Alarma atendida |
En alarma, reconocida, confirmada | Alarma resuelta |
Normal | Alarma inactiva |
deshabilitada
Entregue su opinión