Crear un mensaje de alarma dinámica
Cree un mensaje de alarma que aparezca en tiempo de ejecución cuando la alarma esté activa. Por ejemplo, cree un mensaje que indique que un caudal de flujo o nivel es peligrosamente bajo cuando la alarma está activa.
Requisitos previos
- Para crear un mensaje de alarma dinámica
- EnVista del proyecto, seleccione la alarma.
- EnPropiedades, dentro deMensaje, seleccioney, a continuación, seleccione
Agregar vínculo dinámicoAvanzado. - En elEditor de vínculos dinámicos, dentro deMensaje, seleccioney, a continuación, seleccione
Formateador de cadenas. - EnVínculo dinámico, seleccione.
Cambiar vínculo dinámico - Especifique elValor de entradade la alarma como origen del Vínculo dinámico.
- EnFormato, introduzca el texto del mensaje de alarma utilizando el marcador de posición{0}para identificar el valor de la variable de origen.
- Seleccione
según sea necesario para establecer la dirección del vínculo.
mensaje de alarma
formateador de cadenas
Entregue su opinión