Cuadrícula de alarmas
Utilice el widget
Cuadrícula de alarmas
para mostrar y administrar las alarmas en tiempo de ejecución. Consulte la información de las alarmas y reconozca, confirme, suspenda y anule la suspensión de las alarmas.
CONSEJO:
El widget
Cuadrícula de registro de alarmas
muestra los eventos de alarma registrados por el registrador de eventos configurados, como la Cuadrícula de historial de alarmas
. Utilice el widget Cuadrícula de historial de alarmas con filtro
para filtrar los datos registrados.Información general
Cada fila de la cuadrícula indica un cambio en el estado de la alarma. Reconozca y confirme una o todas las alarmas en la cuadrícula. El widget
Cuadrícula de alarmas
muestra estas columnas de información:
Columna | Descripción |
|---|---|
Sello de hora | Fecha y hora de la última actualización del evento de alarma. |
Nombre | Nombre del objeto de alarma que generó el evento de alarma. |
Variable de origen | Variable que supervisa el evento. |
Mensaje | Mensaje asociado al evento de alarma. |
Activa | Indica si la alarma está: Inactiva Activa |
Reconocido | Indica si la alarma está reconocida o no: No reconocida Reconocida |
Confirmada | Indica si la alarma está confirmada o no: Sin confirmar Confirmada |
Gravedad | Nivel de gravedad de la alarma de 1 a 1000. |
Tiempo de ejecución
Para mostrar u ocultar las columnas de la cuadrícula en tiempo de ejecución, consulte Administrar columnas de la cuadrícula de datos en tiempo de ejecución.
Entregue su opinión
Inactiva
Activa
No reconocida
Reconocida