Información de FactoryTalk Optix

FactoryTalk Optix
consta de componentes de software diferentes que se ejecutan en distintas partes del sistema de automatización.

Componentes de software

Sistema
Software
Descripción
Sistema de desarrollo
Entorno de desarrollo integrado con un marco de módulos funcionales para diseñar y compilar aplicaciones de HMI o Internet de las Cosas (IoT).
(Opcional) Editor de código externo
Un editor de código de terceros para personalizar, ampliar o agregar nuevas características mediante el desarrollo personalizado de código C#.
CONSEJO: Rockwell Automation recomienda utilizar
Visual Studio®
2022 o
Código de Visual Studio
como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
Sistema cliente
Una aplicación de HMI o IoT desarrollada y compilada en
FactoryTalk Optix Studio
.
Servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optix
El software que se instala en el dispositivo de destino para actualizar e implementar
Aplicaciones FactoryTalk Optix
desde
FactoryTalk Optix Studio
en los dispositivos de destino.
Servicio de FactoryTalk Optix Runtime
Servicio para ejecutar
FactoryTalk Optix
como servicio en el dispositivo en tiempo de ejecución con o sin interfaz de usuario. Seleccione esta opción cuando instale las Herramientas de tiempo de ejecución en el dispositivo de destino.

Flujo de trabajo de desarrollo e implementación

Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal