Registro del sistema
Los registros del sistema son un mecanismo genérico para exponer mensajes de
FactoryTalk Optix Studio
para monitorizar el flujo de ejecución del software y diagnosticar problemas. Los registros son emitidos tanto por Aplicaciones FactoryTalk Optix
como por FactoryTalk Optix Studio
.La ubicación de los registros de
FactoryTalk Optix Runtime
depende del sistema operativo del dispositivo de destino:- Dispositivos incorporados:/persistent/log/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix
- Dispositivos Windows:%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Application\Log
- Dispositivos Ubuntu:/opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/ApplicationUpdateService/LogCONSEJO: Durante la instalación de RuntimeTools, puede cambiar la ruta de instalación predeterminada. Si instaló RuntimeTools en una ubicación personalizada, los registros se almacenan en el subdirectorioLogde la ubicación personalizada.
Durante la fase de diseño de
FactoryTalk Optix Studio
, los mensajes de registro que se producen se muestran en la barra inferior de FactoryTalk Optix Studio
y se guardan.Si inicia
Aplicación FactoryTalk Optix
para ejecutar el proyecto de origen, podrá monitorizar los eventos de registro tanto desde el equipo de desarrollo local como desde el dispositivo de destino en el que se implementa la aplicación FactoryTalk Optix Runtime
. Los eventos de registro de FactoryTalk Optix Runtime
se muestran en la interfaz de usuario de FactoryTalk Optix Studio
en una ficha de estado diferente identificada por el nombre del dispositivo de destino.
CONSEJO:
Puede seleccionar objetos en los mensajes de registro para resaltarlos en la
Vista del proyecto
.Los registros también se guardan en el sistema de archivos en estas ubicaciones:
- Para proyectos iniciados en una emulación local:%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Log\<Project name>
- Para proyectos iniciados en un dispositivo de destino:%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\LogDevice\<Devicename>
Entregue su opinión