Agregar un FBAxis al proyecto de controlador

En
FactoryTalk Design Workbench
, un módulo enchufable 2080-MOT-HSC que se agregue a un proyecto del controlador
Micro800
se puede activar con un
Eje de retroalimentación
. El número de FBAxes admitidos en un proyecto del controlador varía según el tipo de controlador.
Después de agregar un módulo enchufable 2080-MOT-HSC y activarlo con el
Eje de retroalimentación
:
  • En la página de configuración del
    2080-MOT-HSC
    , se crea un nodo
    Eje de retroalimentación
    . Seleccione el nodo que desea ver y configure los ajustes en las siguientes páginas:
  • En la página de configuración Movimiento PTO, se añade una casilla de verificación
    FBAxis<x>
    . La casilla de verificación está seleccionada y es de solo lectura de forma predeterminada.
Requisitos previos
Para agregar un FBAxis al proyecto de controlador
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , vaya a
    Configuraciones de E/S
    Módulo enchufable
    , y, a continuación, haga doble clic en
    2080-MOT-HSC
    .
  2. En la página
    2080-MOT-HSC
    , seleccione el nodo
    Configuración
    .
  3. En la lista
    Habilitar módulo enchufable con
    , seleccione
    Eje de retroalimentación
    .
Tras agregar un FBAxis al proyecto de controlador:
  • En la página de configuración
    Movimiento PTO - General
    , la casilla de verificación
    FBAxis<x>
    está disponible. La casilla de verificación está seleccionada y es de solo lectura.
  • En la página
    Movimiento PTO - General
    , un nodo
    Eje de retroalimentación
    está disponible.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal