Ficha FBAxis - General

Utilice la página de configuración
FBAxis<x> - General
para realizar las siguientes acciones:
  • Cambiar el nombre del FBAxis.
  • Emparejar el FBAxis con una salida de tren de pulsos de alta velocidad (PTO) cuando un eje de PTO forma parte de la configuración del controlador.
  • Especificar el tipo de codificador de movimiento cuando el FBAxis se empareja con un codificador.
Ajustes de la página de configuración FBAxis - General
Configuración
Descripción
Nombre del eje
Especifica el nombre del eje de retroalimentación.
El nombre del eje debe ser único y no puede ser el mismo que el nombre de una variable, un tipo de datos o una palabra reservada existente.
Las convenciones de nomenclatura de un nombre del eje son las siguientes:
  • Consta de letras, números y caracteres de subrayado.
  • Consta de hasta 40 caracteres.
  • Empieza con una letra o un carácter de subrayado.
  • Termina con una letra o un número.
  • No contiene caracteres de subrayado consecutivos.
Emparejando con
Especifica con qué eje está emparejado el FBAxis.
Las opciones son las siguientes:
  • Codificador
    : predeterminado
  • Eje(x)
Cuando se establece un eje de retroalimentación de movimiento, es de solo lectura y no se puede cambiar hasta que cancele el emparejamiento.
Cuando se elimina un eje de PTO emparejado con el FBAxis, la selección
Emparejando con
cambia a la configuración predeterminada
Codificador
.
Tipo de codificador
Especifica el tipo de codificador de movimiento que se utiliza para enviar información de retroalimentación para el FBAxis.
Las opciones son las siguientes:
  • Cuadratura X1
  • Cuadratura X2
  • Cuadratura X4
Cuadratura X4
es el tipo predeterminado. Las opciones están disponibles cuando establece
Emparejar con
en
Codificador
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal