Ficha FBAxis - Motor y carga

Use la página de configuración
FBAxis<x> - Motor y carga
para realizar las siguientes acciones:
  • Seleccionar el escalado de unidad de usuario que coincide con sus valores de sistema mecánico.
  • Especificar el número de pulsos necesarios para una revolución del motor.
  • Especificar la distancia cubierta por la carga en una revolución del motor.
Ajustes de la página de configuración FBAxis - Motor y carga
Categoría
Descripción
Unidad definida por el usuario
Especifica el escalado de unidad de usuario que coincide con sus valores de sistema mecánico.
Las unidades se aplican en todos los comandos y valores de unidad de usuario del eje para funciones de programación, configuración y control.
  • La unidad especificada para
    Posición
    se utiliza para todos los parámetros de unidad del eje. Por ejemplo, si especifica pulgadas como unidad definida por el usuario para
    Posición
    ,
    pulgadas
    también se utiliza esta unidad para
    Desplazamiento por revolución
    .
    Las opciones son las siguientes:
    • mm
      para milímetro
    • cm
      para centímetro
    • pulgadas
    • rev
      para revolución
    mm
    es la opción predeterminada.
  • Tiempo es la unidad de solo lectura de la medida de tiempo del controlador. La unidad es
    s
    de segundo.
Revolución del motor
Pulsos por revolución
Especifica el número de pulsos necesarios para una revolución del motor.
El valor está comprendido entre 0,0001 y 8.388.607 en formato de coma flotante de precisión simple.
El valor predeterminado es 200,0.
Desplazamiento por revolución
Especifica la distancia lineal o rotativa cubierta por la carga en una revolución del motor.
El valor está comprendido entre 0,0001 a 8.388.607 en formato de coma flotante de precisión simple, medido en la
Unidad definida por el usuario
. Por ejemplo: 1,0 mm.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal