Vista Ventanas
Utilice la vista
Ventanas
para:- Ver un resumen de las ventanas del dispositivo configuradas del dispositivo de contador de alta velocidad 5069-HSC2XOB4.
- Configurar el contador que se asociará a una ventana.CONSEJO:
- Para configurar los parámetros restantes en la vista deVentanas, utilice los miembros de la etiqueta de salida del dispositivo.
- Para definir el modo en que una ventana opera cuando está vinculada a un contador de dispositivo, utilice la vistaVentanasenDefinición del dispositivo.
Entregue su opinión