Configurar los parámetros de ventana del dispositivo

Utilice la vista
Ventanas
para configurar los parámetros de ventana del dispositivo de contador de alta velocidad 5069-HSC2XOB4.
CONSEJO:
Los parámetros que no se pueden editar en la vista
Ventanas
se pueden configurar mediante los miembros de etiquetas de salida del dispositivo.
Para configurar los parámetros de ventana del dispositivo
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Ventanas
    .
  2. En la vista
    Ventanas
    , rellene los parámetros y seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal