Parámetros de la vista Ventanas

La vista
Ventanas
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Nombre de miembro
Valor
Contador
Determina el contador al que se asocia la ventana.
C.Window0x.CounterSelect
00 = Contador 00
01 = Contador 01
Valor de salida activada
Muestra la aceleración, el recuento, la frecuencia o el ancho de pulsos a partir de los cuales se activa la
ventana
.
O.Window0x.On
De -2.147.483.648 a 2.147.483.647 o un valor de punto flotante de 32 bits en función de la configuración.
Las siguientes condiciones son aplicables a una ventana configurada para el modo de frecuencia:
  • Si el valor de este miembro es inferior al valor del miembro de salida ZeroFrequencyAlarmLimit, se usa el valor del miembro ZeroFrequencyAlarmLimit.
Las siguientes condiciones son aplicables a una ventana configurada para el modo Ancho de pulsos:
  • Si el valor de este miembro es inferior al miembro de salida 1/ZeroFrequencyAlarmLimit, se usa el valor del miembro 1/ZeroFrequencyAlarmLimit.
  • Si el valor de este miembro es <= 0, se usa el número real positivo normalizado mínimo.
Valor de salida desactivada
Muestra la aceleración, el recuento, la frecuencia o el ancho de pulsos a partir de los cuales se desactiva la
ventana
.
O.Window0x.Off
De -2.147.483.648 a 2.147.483.647 o un valor de punto flotante de 32 bits en función de la configuración.
Las siguientes condiciones son aplicables a una ventana configurada para el modo de frecuencia:
  • Si el valor de este miembro es inferior al valor del miembro de salida ZeroFrequencyAlarmLimit, se usa el valor del miembro ZeroFrequencyAlarmLimit.
Las siguientes condiciones son aplicables a una ventana configurada para el modo Ancho de pulsos:
  • Si el valor de este miembro es inferior al valor del miembro de salida 1/ZeroFrequencyAlarmLimit, se usa el miembro 1/ZeroFrequencyAlarmLimit.
  • Si el valor de este miembro es <= 0, se usa el número real positivo normalizado mínimo.
Salida de histéresis activada
Muestra el desplazamiento negativo del valor de
Window.On
al que se aplica la histéresis.
O.Window0x.HysteresisOn
Cualquiera
Si el valor es <= 0, la histéresis se deshabilita.
Salida de histéresis desactivada
Muestra el desplazamiento negativo del valor de
Window.Off
al que se aplica la histéresis.
O.Window0x.HysteresisOff
Cualquiera
Si el valor es <= 0, la histéresis se deshabilita.
Unidad
Muestra la unidad de la ventana individual.
Not applicable
El valor
Unidad
es de solo lectura y varía en función del modo de ventana definido en el cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
.
  • Para el modo de ventana
    Recuento
    , el valor es
    Recuentos
    .
  • Para el modo de ventana
    Recuento escalado
    , el valor es
    <EU>
    .
  • Para el modo de ventana
    Frecuencia
    y
    Frecuencia media
    , el valor es
    Hz
    .
  • Para el modo de ventana
    Frecuencia escalada
    y
    Frecuencia media escalada
    , el valor es
    <EU>
    /s
    .
  • Para el modo de ventana
    Ancho de pulsos
    y
    Ancho de pulsos medio
    , el valor es
    μs
    .
  • Para el modo de ventana
    Aceleración
    y
    Aceleración media
    , el valor es
    Recuentos/s
    2
    .
  • Para el modo de ventana
    Aceleración escalada
    y
    Aceleración media escalada
    , el valor es
    <EU>
    /s
    2
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal