Vista Configuración de puerto

Utilice la vista
Configuración de puerto
para ver y configurar las propiedades del puerto. La configuración define cómo se envían y se reciben los datos entre el puerto y el dispositivo conectado. La vista
Configuración de puerto
solo está disponible para dispositivos con un puerto Ethernet incrustado y los valores configurados solo se muestran cuando el dispositivo está en línea.
Para los dispositivos de controlador, puede:
  • Consultar los ajustes de configuración de puerto.
  • Actualizar la comunicación para obtener la información más reciente acerca de la configuración del puerto del dispositivo.
Para los dispositivos que no son de controlador, puede:
  • Establecer la configuración de puerto.
    IMPORTANTE:
    Ajustar la configuración de puerto implica escribir datos en el dispositivo, lo que interrumpe la conexión con el controlador y con cualquier otro dispositivo conectado a través de este. También se pueden interrumpir las conexiones de otros controladores. Antes de continuar, asegúrese de que una interrupción de la conexión en este momento no suponga un problema.
  • Si se realizaron cambios en la configuración que requieran un restablecimiento, restablezca el dispositivo.
    Si el controlador requiere un ciclo de apagado y encendido para aplicar la configuración, aparece este mensaje:
    Changes to Speed and Duplex require controller power cycle.
    Si el controlador no requiere un ciclo de apagado y encendido para aplicar la configuración, el mensaje no aparece.
  • Consultar los ajustes de configuración de puerto.
  • Actualizar la comunicación para obtener la información más reciente acerca de la configuración del puerto del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal