Parámetros de la vista Configuración de puerto (varios puertos)

La vista
Configuración de puerto
(varios puertos) incluye estos parámetros:
CONSEJO:
Los parámetros que aparecen en la vista
Configuración de puerto
dependen del dispositivo específico en uso.
Las opciones se muestran atenuadas cuando el dispositivo es un controlador. Además, las opciones se muestran atenuadas y no tienen ningún valor cuando el dispositivo está:
  • Fuera de línea.
  • En línea y ocurre un error de comunicación.
  • En línea y la casilla de verificación
    Habilitar
    está desactivada.
  • En línea y el
    Estado del vínculo
    es
    Inactivo
    .
Parámetro
Descripción
Módulo
Indica el dispositivo al que se aplica esta configuración.
Puerto
Muestra el número de puerto.
Habilitar
Active o desactive la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar el puerto.
Estado del vínculo
Muestra el estado de la comunicación de puerto en la red.
Autonegociar
Indica que el dispositivo selecciona automáticamente el mejor método de comunicación. Si está desactivado, se deben establecer la velocidad y el dúplex del puerto de forma manual.
Velocidad - Seleccionada
Especifica la velocidad de los puertos configurados para enviar y recibir datos. Las opciones disponibles dependen del dispositivo.
Consejo
: Velocidad seleccionada no está disponible si
Autonegociar
está seleccionado.
Velocidad - Actual
Muestra la velocidad real a la que el puerto está enviando y recibiendo datos en ese momento.
Dúplex - Seleccionado
Especifica la configuración dúplex del puerto configurado:
  • Semidúplex
    : Indica que se envían y reciben datos en una dirección cada vez.
  • Dúplex
    : Indica que se envían y reciben datos en ambas direcciones de forma simultánea.
Consejo
: Dúplex seleccionado no está disponible si
Autonegociar
está seleccionado.
Dúplex - Actual
Muestra el método dúplex real que está utilizando el puerto en ese momento para enviar y recibir datos.
Diagnóstico de puerto
Abre
Diagnóstico de puerto
para mostrar los contadores de interfaz y de medios físicos para el puerto.
Habilitar USB
Habilita el puerto USB.
Actualizar
Recupera y muestra la información más reciente del dispositivo.
Establecer
Escribe las ediciones pendientes en el dispositivo.
Restablecer
Inicia una operación de restablecimiento en el dispositivo, que devuelve el dispositivo a su estado encendido mediante la emulación del ciclo de apagado y encendido y hace que los cambios realizados se conviertan en la configuración actual del puerto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal