Establecer la configuración de puerto

Utilice la vista
Configuración de puerto
para configurar los ajustes del puerto para los dispositivos que no son controladores.
Requisitos previos
  • Debe estar en línea y en comunicación con el dispositivo.
  • Asegúrese de que una interrupción de la conexión en este momento no suponga un problema.
    IMPORTANTE:
    Para ajustar la configuración del puerto, es necesario escribir datos en el dispositivo, lo que interrumpe la conexión con el dispositivo y con cualquier otro dispositivo conectado a través de este. También se pueden interrumpir las conexiones de otros controladores. No interrumpa la conexión en un dispositivo que se está usando actualmente para controlar.
Para establecer la configuración de puerto
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Configuración de puerto
    .
  2. En la vista
    Configuración de puerto
    , configure los ajustes según sea necesario.
  3. Seleccione
    Establecer
    para escribir los cambios en el dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal