Vista Límites
Utilice la vista
Límites
para configurar los límites de salida en los dispositivos analógicos de salida 1756-OF4 y 1756-OF8 que operan en el modo de punto flotante y en el dispositivo analógico 1756-IF4FXOF2F. Establezca limitaciones de fijación y rampa que eviten que se produzcan daños en el equipo.Utilice la vista
Límites
para:- Introducir límites de fijación.
- Habilitar la rampa en el modo Ejecución.
- Introducir un régimen en rampa.
- Deshabilitar o enclavar alarmas de fijación.
- Mantener los límites alto y bajo de las alarmas aun después de que cambie la condición.
- Mantiene la alarma de régimen aun después de que cambie la condición.
Entregue su opinión