Configurar los límites de salida

Cree una configuración a nivel de canal específica para su aplicación.
Utilice la vista
Límites
para establecer límites de fijación y rampa que eviten que se produzcan daños en el equipo.
Para configurar los límites de salida en un dispositivo de salida analógica:
  1. En la ficha del dispositivo, expanda
    Canales
    o
    Canales de salida
    y, a continuación, expanda un canal individual.
  2. Seleccione
    Límites
    .
  3. En la vista
    Límites
    , personalice los parámetros según sea necesario.
  4. Seleccione
    Aceptar
    para guardar los cambios.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal