Parámetros de la vista Límites
La vista
Límites
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Fijación alta | Muestra el valor más alto que un canal de salida podrá alcanzar en el proceso de control. |
Fijación baja | Muestra el valor más bajo que un canal de salida podrá alcanzar en el proceso de control. |
Deshabilitar todas las alarmas | Seleccione esta opción para deshabilitar las alarmas del canal actual. Todas las entradas de alarma bajo esta casilla están deshabilitadas. Las alarmas de fijación alta y fijación baja (ver arriba) también están deshabilitadas, pero los límites reales todavía son efectivos y, por lo tanto, se muestran encima de la casilla deshabilitada. |
Enclavar alarmas de límite | Seleccione esta opción para mantener los límites alto y bajo de alarmas aun después de que cambie la condición Las alarmas de límite alto y bajo se establecen si el nivel de salida solicitado supera cualquiera de los límites (> alto o < bajo). |
Rampa en modo Ejecución | Habilita la rampa durante el modo Ejecución. La rampa se produce entre el nivel de salida actual y cualquier nuevo valor de salida recibido. La salida solo podrá cambiar en el límite de régimen en rampa configurado cada 35 milisegundos. Si selecciona Rampa en modo Ejecución , en Régimen en rampa , escriba el régimen máximo de cambio en unidades de ingeniería por segundo que puede realizar una salida. |
Régimen en rampa | Muestra el régimen máximo de cambio que una salida puede realizar en unidades de ingeniería/segundo. También sirve como punto de activación para una alarma de límite de régimen en rampa con la opción Rampa en modo Ejecución seleccionada. También puede usar el límite de régimen en rampa para cambiar gradualmente a un valor definido por el usuario en el modo Programa o el modo Fallo. |
Enclavar alarma de régimen | Seleccione esta opción para mantener la alarma de régimen aun después de que cambie la condición. La alarma de régimen en rampa se establece si hay un cambio mínimo de entrada entre muestreos de un canal. |
Desenclavar | Desenclava la condición de alarma adyacente. |
Desenclavar todas | Desenclava todas las alarmas del canal. |
Entregue su opinión