Vista CanalX

Utilice la vista
CanalX
para configurar un canal de los dispositivos de salida analógica no aislados 1756-OF4 y 1756-OF8, o configure un canal de salida en el dispositivo 1756-IF4FXOF2F.
Utilice la vista
CanalX
para:
  • Especificar el tipo de salida y el rango operativo
  • Especificar el estado de salida en modo Programa
  • Especificar el estado de salida en modo Fallo
  • Si se admite, introduzca valores de escala
  • Si se admite, introduzca un valor de desplazamiento del sensor
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal