Parámetros de la vista CanalX

La vista
CanalX
incluye estos parámetros:
CONSEJO: Algunos parámetros podrían no estar disponibles mientras el dispositivo funciona en modo de punto flotante o de entero.
Parámetro
Descripción
Tipo de salida
Especifica si la salida es corriente o voltaje.
Rango de salida
Especifica el rango de salida del dispositivo:
  • -10 V a 10 V
  • 0 mA a 20 mA
Desplazamiento de canal
Muestra el valor de desplazamiento que se añade a la salida durante el cálculo de calibración para compensar las imprecisiones del sensor. Estos dispositivos están aislados para evitar las interacciones entre canales.
Retener para inicialización
Active esta casilla para hacer que el dispositivo retenga la señal de salida sin cambios hasta que el valor de salida recibido del controlador esté dentro del 0,1% de la escala total del valor retenido. La salida se mantiene cuando:
  • Se produce un encendido (retiene a cero).
  • Se pierde una conexión debido a un fallo de comunicación (la salida se mantiene en el estado de fallo configurado) o a que la conexión está inhibida (la salida se mantiene en el estado inactivo configurado).
  • El controlador regresa al modo Ejecución después del modo Programa; continúa manteniéndose en el valor configurado mantenido en el modo Programa. Consulte el
    Estado de salida
    .
El mantenimiento del canal de salida mediante HoldForInit permite que el controlador se sincronice con la salida, lo que permite transiciones de salida uniformes y evita fenómenos transitorios rápidos cuando el control continúa desde una interrupción. La instrucción PID tiene una función de reinicio sin perturbaciones incorporada que permite el uso de la función
Retener para inicialización
.
La salida puede estar cambiando en rampa al valor de retención configurado cuando ocurre la transición. En este caso, la rampa continúa hasta completarse o hasta que el valor de salida del controlador esté dentro del 0,1% de la señal de salida. Cuando la casilla
Retener para inicialización
no está activada, la salida cambia lo más rápidamente posible al primer valor ordenado por el controlador.
Unidades de ingeniería
Muestra el nombre de la unidad de ingeniería.
Señal alta
Muestra el valor de escala alto en unidades de señal del dispositivo. Este valor se escala al valor de
Ingeniería alta
.
Ingeniería alta
Muestra el valor en unidades de ingeniería del usuario al que debe escalarse la
señal alta
. Todos los valores hacia el dispositivo y desde el dispositivo están en unidades de ingeniería.
Señal baja
Muestra el valor de escala bajo en unidades de señal del dispositivo. Este valor se escala al valor de
Ingeniería baja
.
Ingeniería baja
Muestra el valor en unidades de ingeniería del usuario al que debe escalarse la
señal baja
. Todos los valores hacia el dispositivo y desde el dispositivo están en unidades de ingeniería.
Estado de salida en modo Programa
Retener último estado
Retiene la salida de corriente en su último valor cuando el controlador pasa al modo Programa o cuando una conexión está inhibida y la conexión se cierra.
Estado de salida en modo Programa
Valor definido por el usuario
Cambia al valor especificado por el usuario cuando el controlador propietario cambia al modo Programa o cuando se inhibe la conexión.
IMPORTANTE
: Si selecciona
Valor definido por el usuario
, introduzca un valor y seleccione
Rampa a valor definido por el usuario
.
Estado de salida en modo Programa
Rampa a valor definido por el usuario
Seleccione cambiar la rampa de salida al valor definido por el usuario en el
Régimen en rampa
especificado en la vista
Límites
cuando la salida cambia al modo Programa o está inhibida.
Estado de salida en modo Fallo
Retener último estado
Retiene la salida de corriente en su último valor cuando se pierden las comunicaciones y la salida pasa a su estado de fallo.
Estado de salida en modo Fallo
Valor definido por el usuario
Cambia al valor especificado por el usuario cuando se produce un fallo. Introduzca el valor en el cuadro.
IMPORTANTE
: Si selecciona
Valor definido por el usuario
, introduzca un valor y seleccione
Rampa a valor definido por el usuario
.
Estado de salida en modo Fallo
Rampa a valor definido por el usuario
Seleccione cambiar la rampa de salida al valor definido por el usuario en el
Régimen en rampa
especificado en la vista
Límites
.
Régimen en rampa
Muestra el régimen de la rampa. La rampa de salida limita la velocidad a la que puede cambiar una señal de salida analógica. Una rampa impide que las transiciones rápidas en la salida dañen los dispositivos externos que controla la salida. Establezca el
Régimen en rampa
en la vista
Límites
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal