Configurar un canal

Cree una configuración a nivel de canal específica para su aplicación.
Para configurar un canal en un dispositivo de salida analógica no aislado:
  1. En la ficha del dispositivo, expanda
    Canales
    y, a continuación, seleccione un canal individual.
  2. En la vista
    CanalX
    , personalice los parámetros según sea necesario.
  3. Seleccione
    Aceptar
    para guardar los cambios.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal