Vista CanalX
Utilice la vista
CanalX
para configurar un canal de los dispositivos de entrada analógica no aislados 1756-IF8 y 1756-IF16 que operan en el modo de punto flotante (Formato de datos = Flotante), o configurar un canal de entrada en el dispositivo 1756-IF4FXOF2F.Utilice la vista
CanalX
para:- Seleccionar el tipo y el rango de entrada
- Introducir valores de escala
- Especificar el tiempo de filtro digital
- Si se admite, introduzca un valor de desplazamiento del sensor
Entregue su opinión