Parámetros de la vista CanalX

La vista
CanalX
incluye estos parámetros:
CONSEJO: Los parámetros disponibles se basan en el dispositivo que se va a configurar.
Parámetro
Descripción
Tipo de entrada
Especifica el tipo de entrada. Las opciones disponibles son:
  • Corriente
  • Voltaje
Rango de entrada
Especifica el rango operativo del canal seleccionado.
Desplazamiento de sensor
Especifica un valor de desplazamiento que se añade a la entrada durante el cálculo de calibración para compensar las imprecisiones del sensor.
Unidades de ingeniería
Especifica el nombre de la unidad de ingeniería.
Señal alta
Especifica el valor de escala alto en unidades de señal, voltios o miliamperios. Debe establecer este punto de entrada dentro del rango de señal predeterminado del dispositivo. Este valor se escala al valor de
ingeniería alta
.
Ingeniería alta
Especifica el valor en unidades de ingeniería del usuario al que debe escalarse la
Señal alta
. Todos los valores hacia el dispositivo y desde el dispositivo están en unidades de ingeniería.
Señal baja
Especifica el valor de escala bajo en unidades de señal, voltios o miliamperios. Debe establecer este punto de entrada dentro del rango de señal predeterminado del dispositivo. Este valor se escala al valor de
ingeniería baja
.
Ingeniería baja
Especifica el valor en unidades de ingeniería del usuario al que debe escalarse la
Señal baja
. Todos los valores hacia el dispositivo y desde el dispositivo están en unidades de ingeniería.
Filtro digital
Especifica la constante de tiempo, en milisegundos, de un filtro de retardo de primer orden digital en la entrada. El filtro digital uniformiza los cambios transitorios de ruido en los datos de entrada del canal seleccionado del módulo. Un valor de 0 deshabilita el filtro.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal