Configurar un canal de entrada
Cree una configuración a nivel de canal específica para su aplicación.
Para configurar un canal de entrada en un dispositivo analógico de E/S de alta velocidad
- En la ficha del dispositivo, expandaCanales de entraday, a continuación, seleccione un canal individual.
- En la vistaCanalX, personalice los parámetros según sea necesario.
- SeleccioneAceptarpara guardar los cambios.
Entregue su opinión