Vista Alarmas

Utilice la vista
Alarmas
para configurar las alarmas de proceso y de régimen en dispositivos de entrada analógica no aislados. Configure las alarmas canal por canal.
La vista
Alarmas
no está disponible si
Conexión
se ha establecido en
Datos de solo escucha
. Con 1756-IF8 y 1756-IF16 específicamente, para que la vista
Alarmas
esté disponible,
Formato de datos
también debe establecerse como
Punto flotante
.
Utilice la vista
Alarmas
para:
  • Establecer los límites alto y bajo de las alarmas de proceso
  • Establecer un valor de activador para una alarma de régimen
  • Deshabilitar alarmas
  • Enclavar y desenclavar alarmas
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal