Configurar alarmas
Utilice la vista
Alarmas
para configurar las alarmas de proceso y las alarmas de régimen en dispositivos de entrada analógica no aislados para cada canal. Para 1756-IF8 y 1756-IF16, las vistas CanalX
y Alarmas
solo están disponibles cuando Formato de datos
está establecido como Flotante
.Para configurar las alarmas en dispositivos de entrada analógica no aislados
- En la ficha del dispositivo, expandaCanalesoCanales de entraday, a continuación, expandaCanalX.
- SeleccioneAlarmas.
- En la vistaAlarmas, personalice los parámetros según sea necesario.
- SeleccioneAceptarpara guardar los cambios.
Entregue su opinión