Parámetros de la vista Alarmas
La vista
Alarmas
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Deshabilitar todas las alarmas | Seleccione esta opción para deshabilitar todas las alarmas de un canal. |
Enclavar alarmas de proceso | Seleccione esta opción para mantener una condición de alarma activada para cualquiera de las alarmas del proceso, incluso después de que finalice la condición. La alarma solo se desenclava con un mensaje explícito que confirme la alarma. |
Límite alto alto | Establezca el nivel de entrada a un canal que provoque que el dispositivo establezca la alarma alta alta. La alarma permanecerá hasta que la entrada vuelva a un valor por debajo de este nivel, a menos que esté dentro de la banda muerta, o siempre que la alarma esté enclavada. |
Límite alto | Establezca el nivel de entrada a un canal que provoque que el dispositivo active la alarma alta. La alarma permanecerá hasta que la entrada vuelva a un valor por debajo de este nivel, a menos que esté dentro de la banda muerta o siempre que la alarma esté enclavada. |
Límite bajo | Establezca el nivel de entrada a un canal que provoque que el dispositivo habilite la alarma baja. La alarma permanecerá hasta que la entrada vuelva a un valor por encima de este nivel, a menos que esté dentro de la banda muerta o siempre que la alarma esté enclavada. |
Límite bajo bajo | Establezca el nivel de entrada a un canal que provoque que el dispositivo indique una alarma baja baja. La alarma permanecerá hasta que la entrada vuelva a un valor por encima de este nivel, a menos que esté dentro de la banda muerta o siempre que la alarma esté enclavada. |
Banda muerta | El valor donde una alarma, una vez establecida, no se deshabilita mientras el valor de entrada permanezca dentro del rango de banda muerta del punto de activación de la alarma. Este valor, en combinación con las alarmas del proceso, crea el rango. |
Habilitar enclavamiento de alarma de régimen | Cuando se habilita esta alarma, una indicación de alarma de régimen permanecerá establecida aunque la condición de la alarma ya no exista. La alarma solo se desenclava con un mensaje explícito que confirme la alarma. |
Límite de alarma de régimen | Muestra el valor con el que se activa la alarma de régimen. La alarma de régimen se activa si el régimen de cambio entre las muestras de entrada de cada canal supera este valor para el canal. Establezca esta alarma en unidades de ingeniería por segundo, a menos que haya configurado un tipo de sensor para un canal de RTD o termopar. En esos casos, establezca la alarma en grados por segundo. Los grados pueden ser Celsius o Fahrenheit, según la configuración del dispositivo. |
Desenclavar | Desenclava la condición de alarma adyacente mediante un mensaje enviado al dispositivo (solo activo si está en línea). |
Desenclavar todas | Desenclava todas las alarmas del canal mediante un mensaje enviado al dispositivo (solo activo si está en línea). |
Entregue su opinión