Ansicht „Windowxx“

In „Windowxx“ wird die Konfiguration eines bestimmten Modulfensters angezeigt.
Ansicht „Windowxx“ – Beispiel
Die Ansicht „Windowxx“ umfasst die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
Window Mode (Fenster-Modus)
Zeigt den Modus an, für den das Fenster konfiguriert ist.
Output On Value (Ausgang Ein-Wert)
Zeigt den Wert an, der eine Seite der Fenster-Schwellenwerte definiert.
Die Ausgänge (sofern mit dem Fenster verbunden) und das Tag
I.Windowxx.InWindow
wechseln bei diesem Schwellenwert den Zustand gemäß diesem Diagramm: Abbildung 1.
Output Off Value (Ausgang Aus-Wert)
Output On Hysteresis (Ausgang Ein-Hysterese)
Zeigt den negativen Offset von „Ausgang Ein-Wert“ an, auf den eine Hysterese angewendet wird.
Output Off Hysteresis (Ausgang Aus-Hysterese)
Zeigt den negativen Offset von „Ausgang Aus-Wert“ an, auf den eine Hysterese angewendet wird.
Outputs Controlled by this Window (Von diesem Fenster gesteuerte Ausgänge)
Output00 (Ausgang00)
Bestimmt, ob dieses Fenster den angegebenen Ausgang steuert.
Outputs Controlled by this Window (Von diesem Fenster gesteuerte Ausgänge)
Output01 (Ausgang01)
Bestimmt, ob dieses Fenster den angegebenen Ausgang steuert.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal