Ansicht „Windows“ (Fenster)
„Windows“ (Fenster) zeigt eine Zusammenfassung für die Konfiguration der Modulfenster an.
Ansicht „Windows“ (Fenster) – Beispiel

Die Ansicht „Windows“ (Fenster) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Window (Fenster) | Zeigt die Fensternummer an, für die diese Konfiguration gilt. |
Mode (Modus) | Zeigt den Wert des Eingangs-Tags an, mit dem das Fenster arbeitet. |
Unit (Einheit) | Zeigt die Einheit an, die mit dem für das Fenster konfigurierten Modus verknüpft ist. |
Output On Value (Ausgang Ein-Wert) | Zeigt den Wert an, der eine Seite der Fenster-Schwellenwerte definiert. Die Ausgänge (sofern mit dem Fenster verbunden) und das Tag I.Windowxx.InWindow wechseln bei diesem Schwellenwert den Zustand gemäß diesem Diagramm: Abbildung 1. |
Output Off Value (Ausgang Aus-Wert) | |
Output On Hysteresis (Ausgang Ein-Hysterese) | Zeigt den negativen Offset von „Ausgang Ein-Wert“ an, auf den eine Hysterese angewendet wird. |
Output Off Hysteresis (Ausgang Aus-Hysterese) | Zeigt den negativen Offset von „Ausgang Aus-Wert“ an, auf den eine Hysterese angewendet wird. |
Rückmeldung geben