Fensterkomparator
Für das Modul stehen vier Fenster zur Verfügung. Die Fenster dienen dazu, zu erkennen, wann sich die Eingangsdaten des ausgewählten Modus innerhalb oder außerhalb eines konfigurierten Fensters befinden. Sie verbinden Fenster mit dem Encoder (HSC oder SSI) und mit bis zu zwei Modulausgängen.
Die folgende Abbildung zeigt, wie ein Fenster das Ausgangsverhalten steuert, wobei „HSC Count“ (HSC – Anzahl) als Eingangsdatenquelle für das Fenster verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Steuerung durch Fenster. Die Fenster können in verschiedenen Modi verwendet werden.
Fensterverhalten – Beispiel
Fenster lassen sich für HSC in den folgenden Modi konfigurieren:
- „Count“ (Anzahl) oder „Scaled Count“ (Skalierte Anzahl)
- „Frequency“ (Frequenz, Momentan-, skalierter oder durchschnittlicher Wert)
- „Acceleration“ (Beschleunigung, Momentan-, skalierter oder durchschnittlicher Wert)
- „Pulse Width“ (Impulsdauer, Momentanwert oder durchschnittlicher Wert)
Fenster lassen sich für SSI in den folgenden Modi konfigurieren:
- Data (Daten)
In den folgenden Abbildungen wird erläutert, wie Sie bestimmen, ob sich die Fensterquelle „In Window“ (Im Fenster) oder „Not in Window“ (Nicht im Fenster) befindet.
O.Windowxx.On < O.Windowxx.Off
O.Windowxx.On > O.Windowxx.Off
Rückmeldung geben